2508_Wiser_KNX

Etagen & Räume

Im Abschnitt Etagen & Räume können Sie alle Räume in Ihrem Zuhause entweder als einfache Liste oder durch Aktivieren der Funktion Etagenebene anzeigen sehen. Dadurch werden die Räume nach den Etagen gruppiert angezeigt, denen Sie sie in der Touch-Visualisierung zugewiesen haben. Sie können die Räume und Etagen nach Belieben umbenennen und die Reihenfolge ihrer Anzeige ändern.

  1. Zugang zu den Etagen und Räumen:

    • Tippen Sie auf oben rechts auf dem Startbildschirm > Navigieren Sie zu Etagen & Räume in Ihrer Applikation.

  2. Räume anzeigen:

    • Standardmäßig werden alle Räume als einfache Liste angezeigt.

    • Um nach Etagen gruppierte Räume anzuzeigen, aktivieren Sie die Funktion Etagenebene anzeigen.

    • Wenn Etagenebene anzeigen aktiviert ist, werden Räume nicht nur auf dem Startbildschirm, sondern auch auf dem Bildschirm Geräte auswählen beim Erstellen von Automatisierungen und Momenten nach Etagen gruppiert.

  3. Anpassen von Namen:

    • Sie können jeden Raum oder jede Etage umbenennen, um Ihren Wünschen besser zu entsprechen.

    • Klicken Sie auf den Namen des Raums oder der Etage, den/die Sie ändern möchten > Tippen Sie auf .

    • Geben Sie den neuen Namen ein > Tippen Sie auf Speichern.

  4. Räume neu anordnen:

    • Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Räume angezeigt werden.

    • Stellen Sie sicher, dass die Option Etagenebene anzeigen deaktiviert ist.

    • Tippen Sie auf > Ziehen Sie die Räume an die gewünschte Position.

    • Tippen Sie auf Speichern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.