2508_Wiser_KNX

Våning och rum

I fönstret Våningar och rum kan du se alla rum i ditt hem, antingen som en enkel lista eller genom att aktivera funktionen Visa våningsplan. Rummen grupperas efter de våningar som du har tilldelat dem i visualiseringen Touch. Du kan byta namn på rum och våningar som du vill och ändra den ordning i vilken de visas.

  1. Åtkomst till golv och rum:

    • Tryck på överst till höger på hemskärmen > navigera till Våningar och rum i din app.

  2. Visa rum:

    • Som standard visas alla rum som en enkel lista.

    • Om du vill visa rum grupperade efter golv aktiverar du funktionen Visa våningsplan.

    • När alternativet Visa våningsplan är aktiverat grupperas rum efter våningar, inte bara på hemskärmen utan även på skärmen Välj enheter när du skapar automatiseringar och scenarion.

  3. Anpassa namn:

    • Du kan byta namn på alla rum och våningar för att passa dina önskemål bättre.

    • Klicka på namnet på det rum eller den våning som du vill ändra > tryck på .

    • Ange det nya namnet > tryck på Spara.

  4. Ändra ordning på rum:

    • Du kan ändra ordningen som rummen visas i.

    • Se till att alternativet Visa våningsplan är inaktiverat.

    • Tryck på > dra och släpp rummen på önskad plats.

    • Tryck på Spara.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.