2508_Wiser_KNX

Etasjer og rom

I avsnittet Etasjer og rom kan du vise alle rommene i hjemmet ditt enten som en enkel liste eller ved å aktivere funksjonen Vis etasjene i nivå. Dette viser rommene gruppert etter etasjene du har tilordnet dem til i Touch-visualiseringen. Du kan endre navn på rommene og etasjene som du vil, og endre rekkefølgen de vises i.

  1. Tilgang til etasje og rom:

    • Trykk på øverst til høyre på startskjermen > gå til Etasjer og rom i appen.

  2. Visning av rom:

    • Som standard vises alle rom som en enkel liste.

    • Hvis du vil vise rom gruppert etter etasjer, aktiverer du funksjonen Vis etasjene i nivå.

    • Når Vis etasjene i nivå er aktivert, grupperes rom ikke bare på startskjermen, men også på skjermen Velg enheter når du oppretter automasjoner og stemninger.

  3. Tilpass navn:

    • Du kan endre navn på et rom eller en etasje slik at det passer bedre for deg.

    • Klikk på navnet på rommet eller etasjen du ønsker å endre > trykk på .

    • Oppgi nytt navn > trykk på Lagre.

  4. Omorganisering av rom:

    • Du kan endre visningsrekkefølgen for rommene.

    • Kontroller at alternativet Vis etasjene i nivå er deaktivert.

    • Trykk på > dra og slipp rommene i ønsket posisjon.

    • Trykk på Lagre.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.