2508_Wiser_KNX

Piani e stanze

Nella sezione Piani e stanze è possibile visualizzare tutte le stanze dell’abitazione come un semplice elenco o abilitando la funzione Mostra livello piani. In questo modo le stanze vengono raggruppate in base ai piani a cui sono state assegnate nella visualizzazione Touch. È possibile rinominare le stanze e i piani a piacimento e modificare l’ordine in cui compaiono.

  1. Accesso a piani e stanze:

    • Toccare in alto a destra nella schermata Home > accedere alla sezione Piani e stanze nell’applicazione.

  2. Visualizzazione delle stanze:

    • Per impostazione predefinita, tutte le stanze vengono visualizzate come un semplice elenco.

    • Per visualizzare le stanze raggruppate per piani, abilitare la funzione Mostra il livello piani.

    • Quando l'opzione Mostra il livello piani è abilitata, le stanze vengono raggruppate per piani non solo nella schermata Home, ma anche nella schermata Scegli i dispositivi durante la creazione di automazioni e momenti.

  3. Personalizzazione dei nomi:

    • È possibile rinominare qualsiasi stanza o piano in base alle proprie preferenze.

    • Fare clic sul nome della stanza o del piano che si desidera modificare > toccare .

    • Immettere il nuovo nome > toccare Salva.

  4. Riordino delle stanze:

    • È possibile modificare l’ordine di visualizzazione delle stanze.

    • Assicurarsi che l’opzione Mostra livello piani sia disabilitata.

    • Toccare > Trascinare e rilasciare le stanze nella posizione desiderata.

    • Toccare Salva.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.