2508_Wiser_KNX

Solpaneler

Mappa denna energigrupp endast om ett solcellssystem är installerat i huset.

En växelriktare som levererar energidata måste vara ansluten till styrenheten, driftsatt och ha följande KNX-objekt tillhandahållna:

  • Aktiv effekt: Det är den faktiska effekten som genereras av solpaneler.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med W eller kW.

  • Aktiv energi: Det är den totala ackumulerade energin som genereras av solpaneler.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med Wh.


En solcellsslinga är en separat uppsättning paneler som är anslutna till en likströmsport på en växelriktare.

Om det finns fler slingor av solpaneler finns det två sätt att mappa:

  1. Enskild: Om KNX-objekt är sammanställning av alla slingor av solpaneler genomförs mappningsproceduren nedan bara en gång för att skapa en enda solcellsutrustning.

  2. Flera: Med växelriktare kan du koppla flera slingor samtidigt.
    Växelriktare hanterar flera slingor på olika sätt. Vissa tillverkare erbjuder en total mängd solel i ett objekt och en total mängd solel i det andra. Andra tillverkare rapporterar värden för varje slinga separat, så det finns solcellseffektslinga 1, 2, osv.
    I det andra fallet måste man driftsätta lika mycket utrustning som antalet slingor som är installerade i systemet.

    Solcellsslingor

    Mappning av energiinsticksprogram

    1

    Ett exempel på solcellsutrustning (effekt, energi).

    2, sammanställda

    Ett exempel på solcellsutrustning med effekt- och energivärden sammanställda per växelriktare.

    2, ej sammanställda

    Två exempel på solcellsutrustning:

    • 1 (effekt 1, energi 1)

    • 2 (effekt 2, energi 2)

    Systemet sammanställer värdena och visar summorna i mobilappen.

Om det finns ett objekt som kombinerar energivärden från flera solcellsslingor separata effektobjekt av enskilda solcellsslingor tilldelas energiobjektet endast till den första instansen av solcellsutrustning.

Exempel:

  • Solpaneler 1: Aktiv effekt 1, aktiv energi Alla

  • Solpaneler 2: Aktiv effekt 2, –


Om KNX-objekt är tillgängliga mappar du dem i insticksprogrammet Energi enligt följande:

  1. I din webbläsare öppnar du insticksprogrammet Energi för styrenheten.

  2. Klicka + längst ned till höger > klicka på Lägg till utrustning. Formuläret för att skapa nya utrustning öppnas.

  3. Fyll i fliken Allmänt i formuläret enligt följande:

    Rubrik

    Valfritt namn.

    Effektgräns (W)

    Larmtröskel (jämfört med aktiv effekt).

  4. Klicka på fliken Objekt och fyll i på följande sätt:

    Kostal växelriktare (exempel)

    Aktiv effekt

    Aktiv effekt.

    Producerad energi

    Aktiv energi.

    Enhetsstatus (1 bit)

    Valfritt (status visas i insticksprogrammet).

    1 = OK/0 = fel

  5. Klicka på Spara.


    Solpanelerna (Solel) visas som ett objekt i utrustningslistan.

  6. Markera Solel (kryssrutan till vänster) > klicka på längst ned till vänster > klicka på Lägg till val i rum > välj vilket eller vilka rum där du vill att solelen ska läggas till.

    OBS: Rum måste ha skapats i Touch Config.
  7. Klicka på Lägg till.

De mappade solpanelernas effekt och energi är tillgängliga i mobilappen.


Tryck på i appen och kontrollera att solpanelerna övervakas korrekt:

  • Effekten i vyn Realtid måste visas omedelbart.

  • För datahistorik måste du vänta och låta systemet generera tillräckligt med data för att visas i appen.

OBS: Efter en uppdatering av konfigurationen i insticksprogrammet Energi måste du stänga appen helt och öppna den igen för att se den senaste uppdateringen. Om data inte visas på rätt sätt, se Energifelsökning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.