2508_Wiser_KNX

Paneles solares

Asigne este grupo de energía solo cuando haya un sistema fotovoltaico instalado en el hogar.

Debe haber un inversor que proporcione los datos de energía conectado al controlador, en marcha y con los siguientes objetos KNX:

  • Potencia activa: energía real generada por los paneles solares.
    Asigne esta unidad de objeto KNX con kW.

  • Energía activa: energía acumulada total generada por los paneles solares.
    Asigne esta unidad objeto KNX con Wh.


Una cadena fotovoltaica es un conjunto independiente de paneles conectados a un puerto de CC de un inversor.

Si hay más cadenas de paneles solares, se puede asignar de dos formas:

  1. Simple: si los objetos KNX son la agregación de todas las cadenas de paneles solares, el siguiente procedimiento de asignación se realiza una sola vez para crear un solo equipo fotovoltaico.

  2. Múltiple: los inversores permiten conectar varias cadenas al mismo tiempo.
    Sin embargo, manejan varias cadenas de forma diferente. Algunos fabricantes ofrecen una suma total de potencia fotovoltaica en un objeto y la suma total de energía fotovoltaica en el otro. Otros fabricantes informan de los valores de cada cadena por separado, de modo que existe la cadena de potencia fotovoltaica 1, la 2, etc.
    En el segundo caso, es necesario poner en marcha tantos equipos como cadenas instaladas en el sistema.

    Cadenas fotovoltaicas

    Asignación de complementos de energía

    1

    Un ejemplo de equipo fotovoltaico (potencia, energía).

    2, agregado

    Un ejemplo de equipo fotovoltaico con valores de potencia y energía agregados por un inversor.

    2, no agregado

    Dos ejemplos de equipos fotovoltaicos:

    • 1 (potencia 1, energía 1)

    • 2 (potencia 2, energía 2)

    El sistema agrega los valores y muestra las sumas en la aplicación móvil.

Si hay un objeto que combina valores de energía de múltiples cadenas fotovoltaicas y objetos de potencia separados de cadenas fotovoltaicas individuales, el objeto de energía se asigna solo a la primera instancia de equipo fotovoltaico.

Ejemplo:

  • Paneles solares 1: potencia activa 1, energía activa de todos

  • Paneles solares 2: potencia activa 2, –


Si hay objetos KNX disponibles, asígnelos en el complemento Energía de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, abra el complemento Energía del controlador.

  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha > haga clic en Añadir equipo. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos.

  3. Complete la pestaña General del formulario de la siguiente manera:

    Título

    Cualquier nombre

    Límite de potencia (W)

    Umbral de alarma (se compara con la potencia activa).

  4. Haga clic en la pestaña Objetos y complétela como se indica a continuación:

    Ejemplo de inversor Kostal

    Potencia activa

    Potencia activa.

    Energía producida

    Energía activa.

    Estado de dispositivo (1 bit)

    Opcional (el estado se mostrará en el complemento).

    1 = OK / 0 = error

  5. Haga clic en Guardar.


    Los paneles solares (Fotovoltaico) aparecen como un elemento de la lista de equipos.

  6. Marque Fotovoltaico (casilla de la izquierda) > haga clic en en la parte inferior izquierda > haga clic en Añadir seleccionado a la habitación > seleccione a qué habitación o habitaciones desea añadir el sistema fotovoltaico.

    NOTA: Las habitaciones se deben crear ya en la Configuración Touch.
  7. Haga clic en Añadir.

La potencia y la energía del panel solar están disponibles en la aplicación móvil.


Pulse en la aplicación y compruebe si los paneles solares se supervisan correctamente:

  • En la visualización Live la potencia debe mostrarse al instante.

  • Para el historial de datos, debe esperar y dejar que el sistema genere suficientes datos para mostrarlos en la aplicación.

NOTA: Después de cualquier actualización de la configuración en el complemento Energía, siempre es necesario cerrar del todo la aplicación y abrirla de nuevo para ver la última actualización. Si los datos no se visualizan correctamente, consulte Solución de problemas de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.