2508_Wiser_KNX

Solcellepaneler

Kartlegg denne energigruppen bare når et solcellesystem er installert i huset.

En vekselretter som leverer energidataene må kobles til kontrolleren, kjøres i gang og følgende KNX-objekter skal følge med:

  • Aktiv strøm: Det er den faktiske strømmen som genereres av solcellepaneler.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med eller kW.

  • Aktiv energi: Det er den totale kumulative energien som genereres av solcellepaneler.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med Wh.


En solcellestreng er et separat sett med paneler som er koblet til en DC-port på en omformer.

Hvis det finnes flere strenger med solcellepaneler, finnes det to måter å tilordne på:

  1. Enkel: Hvis KNX-objekter er sammenstillingen av alle strenger med solcellepaneler, utføres tilordningen nedenfor bare én gang for å skape ett enkelt solcelle utstyr.

  2. Flere: Vekselrettere tillater sammenkobling av flere strenger samtidig.
    Vekselrettere håndterer flere strenger forskjellig. Noen produsenter tilbyr totalsummen av solcellestrøm i ett objekt og en totalsum av solcelleenergi i det andre. Andre produsenter rapporterer verdier for hver streng separat, slik at du har solcelle-strømstreng 1, 2 osv.
    I det andre tilfellet er det nødvendig å kjøre i gang like mange utstyrselementer som antall strenger som er installert i systemet.

    Solcellestrenger

    Tilordning av Energi-plugin

    1

    Ett eksempel på solcelleutstyr (strøm, energi).

    2, samlet

    Ett tilfelle av solcelleutstyr med strøm- og energiverdier, samlet av en vekselretter.

    2, ikke samlet

    To tilfeller av solcelleutstyr:

    • 1 (strøm 1, energi 1)

    • 2 (strøm 2, energi 2)

    Systemet samler verdiene og viser summene i mobilappen.

Hvis det finnes et objekt som kombinerer energiverdier fra flere solcellestrenger og separate strømobjekter av individuelle solcellestrenger, tilordnes energiobjektet bare til den første forekomsten av fotoelektrisk utstyr.

Eksempel:

  • Solcellepaneler 1: Aktiv strøm 1, aktiv energi alle

  • Solcellepaneler 2: Aktiv strøm 2, –


Hvis KNX-objekter er tilgjengelige, kan du tilordne dem i Energi-plugin på følgende måte:

  1. Åpne Energi-plugin for kontrolleren i nettleseren din.

  2. Klikk på + nedre høyre hjørne av skjermen > klikk på Legg til utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt utstyr åpnes.

  3. Fyll ut fanen Generelt i for skjemaet på følgende måte:

    Tittel

    Et hvilket som helst navn.

    Strømgrense (W)

    Alarmterskel (sammenlignes med aktiv strøm).

  4. Klikk på Objekter-fanen og fyll inn på følgende måte:

    Kostal inverter eksempel

    Aktiv strøm

    Aktiv strøm.

    Energi produsert

    Aktiv energi.

    Enhetsstatus (1 bit)

    Valgfritt (statusen vil bli vist i plugin).

    1 = OK / 0 = feil

  5. Klikk på Lagre.


    Solcellepanelene (Solcellepaneler) vises som et element i utstyrslisten.

  6. Kryss av boksen Solcellepaneler (avkrysningsboksen til venstre) > klikk på nederst til venstre > klikk på Legg til valgt til rom > Velg hvilket rom / hvilke rom du vil at solcellepaneler skal legges til.

    MERK: Rommene må allerede være opprettet i Touch Config.
  7. Klikk på Legg til.

De tilordnede solcellepanelenes strøm og energi er tilgjengelig i mobilappen.


Trykk på i appen og sjekk om solcellepanelene overvåkes på riktig måte:

  • Strømmen i Live-visningen skal vises med én gang.

  • For datahistorikk må du vente til systemet genererer nok data for visning i appen.

MERK: Etter hver oppdatering av konfigurasjonen i Energi-plugin, er det alltid nødvendig å lukke appen helt og åpne den igjen for å se den siste oppdateringen. Hvis dataene ikke vises på riktig måte, se Energi feilsøking.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.