2508_Wiser_KNX

Pannelli solari

Mappare questo gruppo di energia solo in presenza di un impianto fotovoltaico installato presso l’abitazione.

Un inverter che fornisce i dati sull’energia deve essere collegato al controller, messo in servizio e devono essere forniti i seguenti oggetti KNX:

  • Potenza attiva: È la potenza effettiva generata dai pannelli solari.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con W okW.

  • Energia attiva: È l’energia cumulativa totale generata dai pannelli solari.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con Wh.


Una stringa fotovoltaica è un insieme separato di pannelli collegati a una porta DC di un inverter.

Se vi sono più stringhe di pannelli solari, vi sono due modi di mappare:

  1. Singolo: Se gli oggetti KNX sono l’aggregazione di tutte le stringhe di pannelli solari, la procedura di mappatura seguente viene eseguita una sola volta per creare un’unica apparecchiatura fotovoltaica.

  2. Multiplo: Gli inverter consentono il collegamento di più stringhe contemporaneamente.
    Gli inverter gestiscono più stringhe in modo diverso. Alcuni produttori offrono la somma totale di energia fotovoltaica in un oggetto e la somma totale di energia fotovoltaica nell’altro. Altri produttori riportano i valori di ciascuna stringa separatamente, quindi esiste la stringa di potenza fotovoltaica 1, 2, ecc.
    Nel secondo caso, è necessario mettere in servizio tante apparecchiature quante sono le stringhe installate nel sistema.

    Stringhe fotovoltaiche

    Mappatura dei plugin di energia

    1

    Un esempio di apparecchiatura fotovoltaica (potenza, energia).

    2, aggregati

    Un esempio di apparecchiatura fotovoltaica con valori di potenza ed energia aggregati da un inverter.

    2, non aggregati

    Due casi di apparecchiature fotovoltaiche:

    • 1 (potenza 1, energia 1)

    • 2 (potenza 2, energia 2)

    Il sistema aggrega i valori e visualizza le somme nell’applicazione mobile.

Se un oggetto combina i valori di energia provenienti da più stringhe fotovoltaiche e gli oggetti di alimentazione separati di singole stringhe fotovoltaiche, l’oggetto energia viene assegnato solo alla prima istanza dell’apparecchiatura fotovoltaica.

Esempio:

  • Pannelli solari 1: Potenza attiva 1, Energia attiva Tutto

  • Pannelli solari 2: Potenza attiva 2, –


Se sono disponibili oggetti KNX, mapparli nel plugin Energia come segue:

  1. Nel browser web, aprire il plugin Energia per il controller.

  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro > fare clic su Aggiungi apparecchiatura. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature.

  3. Compilare la scheda Generale del modulo come segue:

    Titolo

    Qualunque nome.

    Limite di potenza (W)

    Soglia di allarme (viene confrontata con Potenza attiva).

  4. Fare clic sulla scheda Oggetti e compilarla come segue:

    Esempio di inverter Kostal

    Potenza attiva

    Potenza attiva.

    Energia prodotta

    Energia attiva.

    Stato dispositivo (1 bit)

    Opzionale (lo stato verrà visualizzato nel plugin).

    1 = OK/ 0 = errore

  5. Fare clic su Salva.


    I pannelli solari (Fotovoltaico) vengono visualizzati come elementi nell’elenco delle apparecchiature.

  6. Selezionare Fotovoltaico (casella di controllo a sinistra) > fare clic su in basso a sinistra > fare clic su Aggiungi selezionati alla stanza > scegliere a quale/i stanza/e si desidera aggiungere il fotovoltaico.

    NOTA: Le stanze devono essere già create Touch Config.
  7. Fare clic su Aggiungi.

La potenza e l’energia del pannello solare mappato sono disponibili nell’applicazione per dispositivi mobili.


Toccare nell’app e controllare che i pannelli solari siano monitorati correttamente:

  • La potenza nella visualizzazione Live deve essere visualizzata immediatamente.

  • Per la cronologia dei dati, è necessario attendere che il sistema generi abbastanza dati da visualizzare nell’app.

NOTA: Dopo ogni aggiornamento della configurazione nel plugin Energia, è sempre necessario chiudere completamente l’app e aprirla di nuovo per vedere l’ultimo aggiornamento. Se i dati non vengono visualizzati correttamente, vedere Risoluzione dei problemi energetici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.