2508_Wiser_KNX

Panneaux solaires

Cartographiez ce groupe d’énergie uniquement lorsqu’un système photovoltaïque est installé dans la maison.

L’inverseur fournissant les données d’énergie doit être connecté au contrôleur, mis en service et les objets KNX suivants doivent être fournis :

  • Puissance active : Il s’agit de la puissance réelle générée par les panneaux solaires.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en W ou kW.

  • Énergie activée : Il s’agit de la puissance totale cumulée générée par les panneaux solaires.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en Wh.


Une chaîne photovoltaïque est un ensemble séparé de panneaux connectés au port CC d’un inverseur.

S’il y a plusieurs chaînes de panneaux solaires, il y a deux façons de les cartographier :

  1. Simple : Si les objets KNX sont l’agrégation de toutes les chaînes de panneaux solaires, la procédure de cartographie ci-dessous est effectuée une seule fois pour créer un seul équipement photovoltaïque.

  2. Multiple : Les inverseurs permettent de connecter plusieurs chaînes en même temps.
    Les inverseurs gèrent indépendamment les diverses chaînes. Certains fabricants proposent la somme totale de puissance photovoltaïque dans un objet et la somme totale d’énergie photovoltaïque dans l’autre. D’autres fabricants rapportent des valeurs séparées pour chaque chaîne. Dans ce cas, il y a donc la chaîne de puissance photovoltaïque 1, la chaîne de puissance photovoltaïque 2, etc.
    Dans le deuxième cas, il est nécessaire de mettre en service autant d’équipements que de chaînes installées dans le système.

    Chaînes photovoltaïques

    Cartographie du plug-in Énergie

    1

    Un équipement photovoltaïque (puissance, énergie).

    2, agrégés

    Un équipement photovoltaïque avec des valeurs de puissance et d’énergie agrégées par un inverseur.

    2, non agrégés

    Deux équipements photovoltaïques :

    • 1 (puissance 1, énergie 1)

    • 2 (puissance 2, énergie 2)

    Le système agrège les valeurs et affiche leurs sommes dans l’application mobile.

Si un objet combine les valeurs d’énergie de plusieurs chaînes photovoltaïques et les objets de puissance séparés des chaînes photovoltaïques individuelles, l’objet d’énergie est affecté uniquement au premier équipement photovoltaïque.

Exemple :

  • Panneaux solaires 1 : Puissance active 1, toute énergie active

  • Panneaux solaires 2 : Puissance active 2, -


Si des objets KNX sont disponibles, cartographiez-les dans le plug-in Énergie, comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, ouvrez le plug-in Énergie de votre contrôleur.

  2. Cliquez sur + en bas à droite > cliquez sur Ajouter un équipement. Le formulaire de création d’un nouvel équipement apparaît.

  3. Complétez l’onglet Généralités du formulaire comme suit :

    Titre

    Tout nom.

    Limite de puissance (W)

    Seuil d’alarme (comparé à la puissance active).

  4. Cliquez sur l’onglet Objets et complétez-le comme suit :

    Exemple d’inverseur Kostal

    Puissance active

    Puissance active.

    Énergie produite

    Énergie active.

    État de l’appareil (1 bit)

    En option (l’état sera affiché dans le plug-in).

    1 = OK/0 = échec

  5. Cliquez sur Sauvegarder.


    Les panneaux solaires (Photovoltaïque) s’affichent en tant qu’élément dans la liste des équipements.

  6. Cochez la case Photovoltaïque (à gauche) > cliquez sur en bas à gauche > cliquez sur Ajouter la sélection à la pièce > choisissez la ou les pièces dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter le photovoltaïque.

    NOTE: Les pièces doivent être déjà créées dans Touch Config.
  7. Cliquez sur Ajouter.

La puissance et l’énergie du panneau solaire cartographié sont disponibles dans l’application mobile.


Appuyez sur dans l’application et vérifiez si les panneaux solaires sont correctement surveillés :

  • Dans la vue En direct, la puissance doit s’afficher instantanément.

  • L’historique des données s’affichera dans l’application une fois que le système en aura généré suffisamment.

NOTE: Après toute mise à jour de la configuration dans le plug-in Énergie, il est toujours nécessaire de fermer complètement l’application et de l’ouvrir de nouveau pour voir la dernière mise à jour. Si les données ne s’affichent pas correctement, voir Dépannage énergétique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.