2508_Wiser_KNX

Wiser KNX-system

Wiser KNX-systemet erbjuder en robust, bekväm och skalbar lösning för hantering av din KNX-installation.

Du kan integrera det med den nya Wiser KNX-mobilappen om appen är tillgänglig i ditt land (se Wiser KNX-appens tillgänglighet).

Med Wiser KNX-appen kan du styra och övervaka dina KNX- och ZigBee-enheter var du än befinner dig med en internetanslutning.

Dessutom fungerar Wiser för KNX-logikstyrenhet (LSS100100) som en mångsidig logikmodul med flera protokoll, vilket gör att du kan:

  1. Visualisera din KNX-installation

  2. Styra dina KNX- och ZigBee-enheter

  3. Skapa avancerad logik

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.