2508_Wiser_KNX

Wiser KNX-System

Das Wiser KNX-System bietet eine robuste, komfortable und skalierbare Lösung für die Verwaltung Ihrer KNX Installation.

Sie können es in die neue Wiser KNX mobile Applikation integrieren, wenn die App in Ihrem Land verfügbar ist (siehe Verfügbarkeit der Wiser KNX App).

Mit der Wiser KNX Applikation können Sie Ihre KNX- und ZigBee-Geräte von überall aus über eine Internetverbindung steuern und überwachen.

Darüber hinaus dient der Wiser for KNX Logic Controller (LSS100100) als vielseitiger Multiprotokoll-Logic Controller, der Ihnen Folgendes ermöglicht:

  1. Ihre KNX-Anlage visualisieren

  2. Ihre KNX- und ZigBee-Geräte steuern

  3. Erweiterte Logik erstellen

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.