2508_Wiser_KNX

Système Wiser KNX

Le système Wiser KNX propose une solution robuste, pratique et évolutive pour gérer votre installation KNX.

Vous pouvez l’intégrer à la nouvelle application mobile Wiser KNX si l’application est disponible dans votre pays (voir Disponibilité de l’application Wiser KNX).

L’application Wiser KNX vous permet de commander et de surveiller vos appareils KNX et Zigbee depuis n’importe quel endroit grâce à une connexion à Internet.

En outre, le contrôleur logique Wiser for KNX (LSS100100) fait office de contrôleur logique multiprotocole polyvalent, ce qui vous permet de:

  1. Visualiser votre installation KNX

  2. Commander vos appareils KNX et Zigbee

  3. Créer une logique avancée

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.