2508_Wiser_KNX

Sistema Wiser KNX

Il sistema Wiser KNX offre una soluzione robusta, conveniente e scalabile per la gestione dell’impianto KNX.

È possibile integrarlo con la nuova applicazione per dispositivi mobili Wiser KNX se l’app è disponibile nel proprio Paese (vedi Wiser Disponibilità dell’app KNX).

L’applicazione Wiser KNX consente di controllare e monitorare i dispositivi KNX e ZigBee da qualsiasi posizione con una connessione a Internet.

Inoltre, il Wiser for KNX controllore logico (LSS100100) funge da versatile controllore logico multi-protocollo, e consente di:

  1. Visualizzare il proprio impianto KNX

  2. controllare i propri dispositivi KNX e ZigBee

  3. Creare una logica avanzata

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.