2508_Wiser_KNX

Wiser KNX-system

Systemet Wiser KNX tilbyr en robust, praktisk og skalerbar løsning for kontroller av KNX-installasjonen.

Du kan integrere det i den nye Wiser mobilappen hvis appen er tilgjengelig i landet ditt (se WiserTilgjengelighet for KNX-app).

Med det smarte KNX-programmet kan du styre og overvåke KNX- og ZigBee-enhetene dine fra alle steder med internettilgang.

I tillegg fungerer Wiser for KNX logikkkontroller (LSS100100) som en allsidig multikontroller, slik at du kan:

  1. Visualisere KNX-installasjonen

  2. Kontroller KNX- og ZigBee-enhetene dine

  3. Opprette avansert logikk

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.