2508_Wiser_KNX

Drift og justeringer

Følgende forholdsregler er fra NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995:

(Ved avvik eller motsigelser mellom en oversettelse og den engelske originalen, har den engelske originalteksten forrang.)

  • Uavhengig av forsiktigheten som utøves ved konstruksjon og produksjon av utstyr eller ved valg og bedømmelse av komponenter, er det farer som kan oppstå dersom slikt utstyr blir ukorrekt drevet.

  • Det er noen ganger mulig å feiljustere utstyret og på denne måten utløse utilfredsstillende eller utrygg drift. Du må alltid bruke produsentens instruksjoner som veiledning for funsjonsjusteringer. Personell som har tilgang til disse justeringene, skal være kjent med utstyrsprodusentens anvisninger og maskinen som brukes med det elektriske utstyret.

  • Bare de driftsmessige justeringene som operatøren krever, skal være tilgjengelige for operatøren. Tilgang til andre kontroller bør begrenses for å hindre uautoriserte endringer av driftsegenskapene.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?