2508_Wiser_KNX

Historikk

Skjermen Historikk lar deg utforske tidligere energiforbruk og produksjonsdata på en tydelig og interaktiv måte. Det hjelper deg å forstå hvordan energi forbrukes og hentes opp over tid.

Dette ser du

Når du trykker på fanen Historikk, åpner appen en detaljert visning som viser:

  • En graf med energidata for I dag som standard.

  • Oppsummeringspaneler under grafen viser totalverdier for valgt tidsperiode.

Filteralternativer

Du kan tilpasse dataene som vises ved hjelp av to hovedfiltre:

Valg av tidsperiode

Trykk på for å velge tidsskala:

  • Timer (standard for daglig visning)

  • Dager

  • Måneder

  • År


Valg av datatype

Trykk på for å veksle mellom:

  • Energikilder (standardvisning): Viser energi etter kilde:

    • Produksjon brukt (f.eks. solenergi) – grønn

    • Forbruk fra strømnettet – blå

    • Batteribruk – sort

    • Produksjon solgt til nettet (hvis aktuelt)

  • Lastforbruk: Viser energiforbruket til husholdningsapparater eller kategorier som:

    • Oppvarming av vann

    • Belysning

    • Tørketrommel

    • Koketopp

    • Strømplugger


Interaktiv graf

  • Trykk eller hold fingeren over stolpene i grafen for å se nøyaktige kWh/Wh-verdier for hvert tidsintervall (f.eks. 197,63 kWh fra 07:00–08:00).

  • Trykk på rutene for å vise eller skjule spesifikke energikilder eller enheter i grafen.

  • Grafen viser de 5 største energiforbrukerne hver for seg. Alle gjenværende forbrukere grupperes sammen og vises som Andre i den sjette ruten.

Forsyningspaneler

Under grafen finner du oppsummeringspaneler som viser totale verdier for den valgte perioden:

  • Disse tilpasses basert på konfigurasjonen din (f.eks. hvis det ikke er installert batteri, skjules batteridata).

  • Enheter kan vises i kWh/Wh eller valuta. Trykk på for å veksle.

Detaljert oversikt over lastforbruk

Når lastforbruk er valgt:

  • Grafen blir et stablet stolpediagram), hvor hvert segment representerer en lastkategori.

  • Under grafen viser paneler det totale forbruket per kategori .

  • Alle kategorier kan utvides for å vise individuelle forbrukere innenfor hver kategori.

  • Trykk på Se mer for å utvide kategorien Andre og vise underkategorier slik som:

    • Vanningsanlegg

    • Oppvarming

    • Varmepumpe

    • Ventilasjon

    • Gulvvarme

    • Mikrobølgeovn

  • Trykk på Se mindre for å skjule listen.

  • Uovervåket forbruk representerer energiforbruk fra enheter eller kretser som ikke spores individuelt eller er tilordnet til en bestemt lastkategori. Det hjelper til med å beregne det totale energiforbruket, selv når noen kilder ikke overvåkes direkte.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.