2508_Wiser_KNX

YALE Smart Lock

Widgeten Yale Smart Lock lar deg låse og låse opp døren og kontrollere om den er åpen eller lukket – direkte fra appen din. Den fungerer på samme måte som standard Smart Lock-widget, men er tilpasset til Yale-låser og har noen ekstra statuser for mer detaljert tilbakemelding.

Hvis du har brukt ZigBee Smart Lock-widget før, vil denne føles veldig kjent. Den er like enkel å bruke, med noen få detaljerte statusvarsler som hjelper deg å forstå hva som skjer med Yale-låsen din.

MERK: Full integrering av Yale Smart Lock vil være tilgjengelig i neste versjon mot slutten av november 2025.

Begrensninger

  • Denne widgeten støttes ikke i kontrolleren. Du kan bruke den i appen, men den vises ikke i grensesnittet til kontrolleren.

  • Yale-widgeter vises i Hjem-visningen og under Innstillinger > Enheter

  • Brukere kan ikke:

    • Opprette tidsplaner

    • Bruk dem i Stemninger eller Automasjoner

  • Disse widgetene er ikke en del av KNX-installasjonen og behandles som tredjepartsenheter.

Krav

For å kunne bruke widgeten Yale Smart Lock, må du ha:

  • En aktiv Yale Home-konto

  • En Yale Smart Lock som er tilordnet til den kontoen

Konfigurering av integrasjon

For å linke Yale Smart Lock til appen:

  1. Åpne appen og gå til Innstillinger > Konto > Integrasjoner.

  2. På skjermen Legg til enhet velger du Yale-integrasjonen .

  3. Autentiser via nettleseren i appen:

    • Skriv inn brukernavn og passord for Yale Home-kontoen din.

    • Trykk på Logg inn.

    • Gi samtykke til å lenke kontoen.

  4. Når din Yale Home-konto er linket, lukker du nettleseren i appen og trykker på Neste i appen.

  5. Fra listen over tilgjengelige enheter på skjermen Yale, velger du låsen du vil tilordne til et rom:

    • Trykk på ved siden av enheten.

    • Trykk på for å tilordne enheten til et hjem og et rom.

    • Bekreft med Ferdig.

    MERK: Hvis brukeren bare har én kontroller – ett hjem – vil systemet automatisk forhåndsvelge denne kontrolleren. I dette tilfellet er det ikke mulig å gjøre endringer.

  6. Trykk på Lagre for å fullføre konfigurasjonen

Når integrasjonen er fullført, vil integrasjonsstatusen vises som Tilkoblet i Innstillinger > Konto >Integrasjoner> Legg til enhet.

Fjerning av lenker til Yale-widget eller Yale Home-konto

Du kan fjerne enten en individuell Yale-widget fra et rom eller fjerne lenken til hele Yale Home-kontoen din fra appen.

Slik kobler du en Yale-widget fra et rom:

  1. Gå til Innstillinger > Enheter.

  2. Trykk på Yale-enheten.

  3. På skjermenEnhetsdetaljer trykker du påFjern lenke til enhet.

  4. Bekreft handlingen.

For å koble fra hele Yale Home-kontoen din:

  1. Gå til Innstillinger > Konto > Integrasjoner.

  2. Trykk på Yale.

  3. Trykk på Fjern lenke til konto.

  4. Bekreft handlingen.

Widget-funksjoner

Widgeten viser:

  • Navnet på låsen din

  • Om den er låst eller ulåst for øyeblikket

  • Neste handling (f.eks. «Lås opp» hvis den er låst).

Trykk på widgeten for å åpne detaljvisningen, hvor du kan:

  • Kontrollere låsen (lås / lås opp)

  • Se dørstatusen (åpen/lukket)

Du kan også legge den til favorittene dine for raskere tilgang.


App-widget


Kontrollskjermer

Dør- og låsstatus

Dørstatus

Låsstatus

Åpen

Døren er åpen

Låst

Døren er låst

Lukket

Døren er lukket

Låst opp

Døren er låst opp

Init

Dørsensoren er ikke konfigurert ennå

Låsing/opplåsing

Låsing er i gang (du vil se en lastespinner)

Ukjent

Appen kan ikke fortelle hvilken tilstand døren er i

Ukjent/Ikke annonsert/Ugyldig

Noe gikk galt (f.eks. problem med Bridge-tilkobling, Bluetooth-problem, tidsavbrudd eller uventet feil)

Interaksjonsatferd

Når du trykker på Lås eller Lås opp, sender appen en kommando og venter på bekreftelse fra låsen. Hvis låsen ikke reagerer innen 15 sekunder, kan forespørselen utløpe og det vises en feilmelding.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.