2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

En Modbus-profil er tilgjengelig for denne invertermodellen: Solax_X3_G4.json.

Følgende registre skal tilordnes til KNX-objekter fra profilen (batteriregistre skal bare tilordnes dersom et batteri er tilgjengelig):

Modbus-register

Modbus-adresse

Betegnelse

Inngangsstrøm(måler)

70

Strømnett: Aktiv strøm

Totalt energiforbruk

74

Strømnett: Aktiv energi produsert av strømnettet (energi hentet av huset)

Energi totalt til strømnett

72

Strømnett: Aktiv energi tatt av strømnettet (energi produsert av huset)

PV 1-strøm

10

Solcellepaneler: Aktiv strøm (streng 1)

PV 2-strøm

11

Solcellepaneler: Aktiv strøm (streng 2)

Solenergi totalt

148

Solcellepaneler: Aktiv energi (alle strenger)

Batteristrøm

22

Batteri: Aktiv strøm

Lading av inngangsenergi

33

Batteri: Aktiv energi ladet til batteriet

Lading av utgangsenergi

29

Batteri: Aktiv energi utladet fra batteriet

MERK: Profilen er bare testet med vekselretterområdet Solax X3 G4. Den kan også fungere med eldre enheter. Hvis du har flere spørsmål om kompatibilitet på enhet, kontakt teknisk support hos Solax.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.