2508_Wiser_KNX

Slett kontoen

Følg disse trinnene for å slette kontoen:

  1. Trykk på > Konto > Slett konto.

  2. Les nøye hva sletting av en konto betyr:

    • Du vil ikke lenger ha tilgang til appen, og du vil ikke kunne bruke talestyringsfunksjonen.

    • Du kan fremdeles bruke kontrolleren og få tilgang til den via en hvilken som helst nettleser når du er hjemme (på et lokalt nettverk).

    • Alle tidsplaner, scener og all logikk du har opprettet vil fortsatt fungere, da de er lagret lokalt på kontrolleren.

    • Enhetene i installasjonen din vil fungere som normalt.

    • Når du har slettet kontoen, vil du automatisk bli logget ut av appen og vil ikke kunne logge inn igjen.

    • Hvis du ombestemmer deg og vil gjenopprette kontoen, må du registrere deg i appen på nytt.

    • Du vil ikke kunne få tilgang til de gamle dataene igjen (dataene slettes for alltid).


  3. Hvis du vil fortsette, trykker du på Slett kontoen min > oppgi passordet for å bekrefte sletting av konto > trykk på Bekreft.

    MERK: Hvis passordet er feil, må du oppgi passordet på nytt eller avbryte prosessen.

  4. Sjekk innboksen din og klikk på bekreftelsesknappen der for å fullføre prosessen.


MERK: Sletting av konto kan ikke angres.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.