2508_Wiser_KNX

Firmwareoppdatering

  1. Gå til www.se.com.

  2. Velg landet ditt i øvre venstre hjørne.

  3. Oppgi LSS100100 i søkelinjen. Fra søkeresultatene velger du LSS100100 Wiser for KNX logikkontroller.

  4. På produktsiden skroller du nedover til avsnittet Programvare og firmware.

  5. Klikk på firmware-filen (den høyest tilgjengelige versjonen) som samsvarer med din hardware-versjon. Den lastes automatisk ned til ditt lokale arkiv.

  6. I kontrolleren, få tilgang til Konfigurator (bare tilgjengelig med administratorkontoen).

  7. Klikk på ˃ System-fanen øverst til venstre ˃ Oppgrader firmware.

  8. I popup-vinduet klikker du på Velg fil og velger filen som ble lastet ned i trinn 3.

  9. Klikk på Åpne og oppdater firmware. Når det er gjort, starter kontrolleren på nytt automatisk.


MERK: Wiser KNX-appen er kompatibel med hardware-versjon 2 og nyere hardware.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.