2508_Wiser_KNX

Optimalisering av oppdatering av energidata

Hyppig rapportering av energidata kan overbelaste kontrollerens CPU og forsinke oppdateringen av strøm- eller energidata i mobilappen.

Når en energimåler for eksempel rapporterer ubetydelige strømavvik (f.eks. 701 W, 699 W, 702 W).

Det er bedre å forhindre overbelastning av CPU, da dette vil forårsake relaterte problemer (forsinkelser og begrensninger).

Det er flere måter å begrense rapporteringsfrekvensen på:

  • Juster oppdateringsperioden i energimåleren.

  • For Modbus enheter i Kartlegging av enhet stiller du inn Delta for sending av verdi til å rapportere kun betydelig verdiavvik i kontrolleren (f.eks. 10 % av nominell effekt).


  • For Modbus enheter øker du Avspørringsintervall i kontrolleren.


Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.