2508_Wiser_KNX

Før du installerer appen

Når du har oppfylt følgende krav, kan du begynne å installere og konfigurere appen:

Kjøring av KNX-installasjon

En systemintegrator eller elektriker har installert og programmert KNX-enhetene ved hjelp av ETS-programmet eller Schneiders konfigureringsverktøyeConfigure.

Wiser for KNX kontroller installert

Kontrolleren oppfyller kravene til hardware og firmware i kapittel Forbered kontrolleren. Den er riktig konfigurert, KNX-prosjektet er importert inn i den.

Kontrolleren er riktig konfigurert, KNX-prosjektet er importert inn i kontrolleren

For detaljert informasjon, se Wiser brukerveiledning for KNX som er tilgjengelig på ( https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Touch-visualisering opprettet

Se mer i Touch 3 Visualisering.

  • Touch 3 er en widget-basert visualisering som gir enkel kontroll over KNX- og Zigbee-enheter i installasjonen.

    Systemintegratoren oppretter bygningsstrukturen i (etasjer og rom), legger til spesifikke widgets og velger nødvendige KNX-gruppeobjekter avhengig av funksjonen til widgetene.

    Når widgets er opprettet, genererer de automatisk visualisering i Wiser KNX-appen.

    Du kan legge til widgets når som helst senere. Widgets synkroniseres automatisk med Wiser KNX-appen.

    For detaljert informasjon om hvordan du oppretter visualiseringen i Touch og for å konfigurere widgets, se instruksjonen Wiser for KNX, SpaceLYnk - Slik oppretter du en widget-visualisering i Touch 3 tilgjengelig her: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure er et grafisk verktøy for design, konfigurering og vedlikehold av KNX byggautomasjonsystemet. Med dette verktøyet kan du administrere KNX-installasjonen uten å ha perfekt kunnskap om KNX eller ETS. Se mer her.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.