2508_Wiser_KNX

Slett energidata

Du kan slette data knyttet til energiforbruket i huset ditt og energirelatert utstyr. Alternativet Slett energidata er bare synlig når du er eier av kontrolleren og har Energi-plugin installert.

Følg disse trinnene for å slette energidataene:

  1. Trykk på > Konto > Slett energidata.

  2. Før du fortsetter med sletting av data, bør du vurdere følgende:

    • Du er i ferd med å slette energiforbruket og energidataene for utstyret i huset ditt.

    • Denne handlingen kan ikke angres. Når dataene er slettet, kan de ikke gjenopprettes.

    • Ved å trykke på Slett mine energidata, bekrefter du at du forstår konsekvensene og samtykker til å starte slettingen av dataene.


  3. Hvis du fortsatt ønsker å fortsette, trykk på Slett mine energidata > oppgi passordet ditt for å bekrefte sletting av kontoen > trykk på Bekreft.

    MERK: Hvis passordet er feil, må du oppgi passordet på nytt eller avbryte prosessen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.