2508_Wiser_KNX

Abonnementstype

Abonnementstypen representerer intervallet og betalingene i den valgte valutaen i henhold til kontrakten med din strømleverandør.

Alternativet Abonnementstype er tilgjengelig på Elektrisitet-skjermen etter at du har valgt prisen (se Mine kontraktsalternativer).

Eksempel:

Kontrakten din fastsetter en månedlig forskuddsbetaling på et bestemt beløp i NOK.

  1. I feltet Tariff > Elektrisitet > Abonnementstype kontrollerer du det månedlige intervallet og oppgir beløpet fra kontrakten i feltet Abonnementspris.

  2. Trykk på Lagre.

MERK: Valutaen oppgis automatisk i henhold til landet du oppga i kontoen din. Se Brukerprofil.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.