2508_Wiser_KNX

Live fanen

På fanen Live kan du overvåke energiforbruket i sanntid i hele installasjonen, inkludert husholdningsapparater og andre tilkoblede enheter. Dette hjelper deg med å overvåke forbruksmønstre, identifisere enheter med høyt forbruk og forstå hvordan energien flyter gjennom systemet ditt.

Oversikt over strømflyt

Strømforbruket vises som en sirkulær måler, som viser det totale strømforbruket i hjemmet ditt i watt. Øverst på skjermen ser du de tilgjengelige energikildene basert på systemkonfigurasjonen din, sammen med mengden energi hver kilde produserer eller forbruker for øyeblikket.

  • Nettforbruk (kW): Angir gjeldende strømforbruk fra strømnettet.

  • Batteribruk (kW): Viser gjeldende strømforbruk fra batterilagring. Synlig bare hvis det finnes et batterisystem.

  • Solenergiproduksjon (kW): Viser den aktuelle effekten som genereres av solcellepanelene dine. Synlig bare hvis det er konfigurert et solenergisystem.

  • Eksport til strømnett: Representert av en pil som peker utover når energi føres tilbake til strømnettet. Synlig bare hvis eksport til strømnettet støttes og er aktiv.


Hver energikilde er fargekodet for å gjøre det lettere å skille dem:

  • Strømnett - blå

  • Batteri - mørkegrå

  • Solcellepaneler - lysegrønn

  • Energi som selges til nettet - mørkegrønn

Største energiforbrukere

Under strømflyten viser appen de tre husholdningsapparatene med høyest strømforbruk (i watt). Alle andre enheter er gruppert under Andre laster.

Daglig energirapport

Lenger ned finner du felt som oppsummerer energidataene for den aktuelle dagen (basert på konfigurasjonen din):

  • Totalt forbruk (kWh): Total energiforbruk i installasjonen.

    MERK: Batterilading er ekskludert fra boligforbruk.

  • Solenergiproduksjon (kW): Viser den aktuelle effekten som genereres av solcellepanelene dine. Synlig bare hvis det er konfigurert et solenergisystem.

  • Selvforsyning (%): Prosentandel av ditt totale forbruk som dekkes av solenergi og batterilagring.

  • (%) av produksjonen brukt: Den delen av solenergiproduksjonen som ble brukt i installasjonen din.


Graf for energi per time

Nederst på skjermen viser en graf ditt energiforbruk per time, fordelt på kilde:

  • Energien leveres av strømnettet .

  • Energien leveres av solcellepaneler .

  • Energien som brukes fra batteriet .

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.