2508_Wiser_KNX

Montering av kontrolleren

  • Se instruksjonsarket.

    https://www.go2se.com/ref=LSS100100

  • Installer kontrolleren i sikringsskapet.

    Den får strøm fra en 24 V-strømforsyning og er koblet til KNX-nettverket via twisted pair kabel eller (TP) eller IP.

  • Koble kontrolleren til internettruteren.

    Uten internett kan ikke kontrolleren styres via appen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.