2508_Wiser_KNX

Strømnett

Du må tilordne strømnettet, da solcelleanlegg utenfor strømnettet ikke støttes.

Det er nødvendig for følgende overvåking:

  1. Energi forbrukt fra strømnettet.

  2. Energi levert til strømnettet (hvis det finnes solcellepaneler i huset). Forskjellige innsikter beregnes ut fra disse dataene.


En enhet som leverer energidataene til strømnettet må kobles til kontrolleren, kjøres i gang og følgende KNX-objekter leveres:

  • Aktiv strøm: Dette er den faktiske effekten som forbrukes eller genereres av huset (hvis solcellepaneler er installert).
    Tilordne denne KNX-objekt-enhetenmedWellerkW.

  • Aktiv energi produsert av strømnettet (energi hentet fra strømnettet): Det er den totale kumulative energien som genereres av huset.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med Wh.

  • Aktiv energi hentet fra strømnettet (egenprodusert energi levert tilbake til strømnettet): Dette er den totale kumulative energien som produseres av huset. Det er nødvendig dersom huset kan levere energi tilbake til nettet, f.eks. dersom det er installert solcellepaneler eller et batteri.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med Wh.

MERK: Hvis du bruker en solcelle-vekselretter til å generere dataene, se Støttede solcellevekselrettere.

Hvis KNX-objekter er tilgjengelige, kan du tilordne dem i Energi plugin på følgende måte:

  1. Åpne Energi plugin for kontrolleren i nettleseren din.

  2. Klikk på + nedre høyre hjørne av skjermen > klikk på Legg til utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt utstyr åpnes.

  3. Fyll ut fanen Generelt i for skjemaet på følgende måte:

    Tittel

    Et hvilket som helst navn.

    Strømgrense (W)

    Alarmterskel (sammenlignes med aktiv strøm).

    0 = Alarmen er ikke stilt inn.

    Eget forbruk

    Kontroller attributtet hvis det er installert solcellepaneler eller et batteri.

    Motsatt retning

    La attributtet være umerket

    MERK: Hvis du kan levere energi fra huset til nettet, sjekk Selvforbruk. Hvis ikke, la det være uten avhaking.
    MERK: Forlat Reversert retning ikke merket av. Du finne det ut senere i mobil app hvis strømretningen er korrekt. Hvis ikke, går du tilbake til denne attributten og kontrollerer den.
  4. Klikk på Objekter-fanen og fyll inn på følgende måte:

    Kostal inverter eksempel

    Aktiv strøm

    Aktiv strøm

    Energi produsert av nettet til huset

    Energi hentet fra nettet

    Energi hentet til nettet fra huset

    Selvprodusert energi levert til nettet

    Enhetsstatus

    Valgfritt (statusen vil være vises i plugin-modulen)

    1 = OK / 0 = feil

    MERK: Hvis energien ikke kan leveres fra huset til nettet, går du Energi fra nettet ikke utfylt.
  5. Klikk på Lagre.


    Strømnettet (GRID) vises som et element i utstyrslisten.

  6. Hak av GRID (avkrysningsboks til venstre) > klikk på nederst til venstre > klikk på Legg til valgt til rom > velg hvilket rom / hvilke rom du vil at GRID skal legges til.

    MERK: Rommene må allerede være opprettet i Touch Config.
  7. Klikk på Legg til.

Kartlagt enhetsstrøm og -energi er tilgjengelig i (ny fane) nederst til høyre i mobil app (Installering av mobil app).


Trykk på i appen og kontroller om batteriet overvåkes på riktig måte:

  • Strømmen i Live-visningen skal vises med én gang.

  • Du må vente på datahistorikken og la systemet generere nok data å vise i appen.

MERK: Etter hver oppdatering av konfigurasjonen i Energi-plugin, er det alltid nødvendig å lukke appen helt og åpne den igjen for å se den siste oppdateringen. Hvis dataene ikke vises på riktig måte, se Energi feilsøking.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.