2508_Wiser_KNX

Elektriske apparater

Ved håndtering av elektriske apparater, er det viktig å forstå energiforbruket. Et elektrisk apparat er et hvilket som helst husholdningsapparat som forbruker energi for utføre funksjonen sin (f.eks. vaskemaskin, varmtvannsbereder). Du må kartlegge slike apparater som beskrevet nedenfor.

En enhet som leverer energidataene for apparatet ditt, slik som energimåler, smartkontakt eller smartplugg, må kobles til kontrolleren og kjøres i gang, og følgende KNX-objekter må leveres:

  • Aktiv strøm: Dette representerer den faktiske strømmen som forbrukes av apparatet.
    Tilordne KNX-objektenheten med enten watt (W) eller kilowatt (kW).

  • Aktiv energi forbrukt: Dette reflekterer apparatets samlede forbruk over tid.
    Tilordne KNX-objektenheten med watt-timer (Wh).


Hvis KNX-objekter er tilgjengelige, kan du tilordne dem i Energi plugin på følgende måte:

  1. Åpne Energi plugin for kontrolleren i nettleseren din.

  2. Klikk på + nedre høyre hjørne av skjermen > klikk på Legg til utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt utstyr åpnes.

  3. Fyll ut fanen Generelt i for skjemaet på følgende måte:

    Tittel

    Et hvilket som helst navn.

    Strømgrense (W)

    Alarmterskel (sammenlignes med aktiv strøm)

    0 = Alarmen er ikke stilt inn.

  4. Klikk på Objekter-fanen og fyll inn på følgende måte:

    Aktiv strøm

    Aktiv strøm.

    Hentet strøm (kreves for forbruksberegninger)

    Forbrukt energi.

    Enhetsstatus (1 bit)

    Valgfritt (statusen vil bli vist i plugin).

    1 = OK / 0 = feil

  5. Klikk på Lagre.


    Apparatet vises som et element i utstyrslisten.

  6. Hak av for apparatet (avkrysningsboks til venstre) > klikk på nederst til venstre > klikk på Legg til valgt til rom > velg hvilket rom / hvilke rom du vil at det elektriske apparatet skal legges til.

    MERK: Rommene må allerede være opprettet i Touch Config.
  7. Klikk på Legg til.

Den kartlagte enhetens strøm og energi er tilgjengelig i (ny fane) nederst til høyre i mobil app.


Trykk på i appen og sjekk om apparatet overvåkes på riktig måte:

  • Verdiene i Live-visningen skal vises med én gang.

  • Du må vente på datahistorikken og la systemet generere nok data å vise i appen.

MERK: Etter hver oppdatering av konfigurasjonen i Energi plugin, er det alltid nødvendig å lukke appen helt og åpne den igjen for å se den siste oppdateringen. Hvis dataene ikke vises på riktig måte, se Energi feilsøking.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.