2508_Wiser_KNX

Startskjerm

Startskjermen gir en omfattende visning av alle enheter i hjemmet ditt. Her er nøkkelfunksjonene:

  1. Enhetsstatus: Kontroller enhetenes status raskt.

  2. Enhetskontroll: Administrer og kontroller enhetene direkte fra startskjermen på en enkel måte.


Startskjermoversikt:

Værpanel

Vær

Sted

Luftfuktighet

Vindhastighet

Temperatur

Klokkeslett for soloppgang og solnedgang

Scener

Trykk på steminingsfeltet for å utløse stemningen uten å navigere til skjermen Automasjoner. I avsnittet Innstillinger aktiverer du visningen av scener på startskjermen.

Favoritter

Viser elementer som du har merket som favoritter.

Alle

Liste over alle rom med enheter

Rom - rask tilgang

Administrering av rom og enheter.

Dra for å bla gjennom rommene og tilhørende enheter.

Startskjermikon

Trykk for å vise startskjermen

Automasjoner

Trykk for å navigere til Automasjoner-skjermen, hvor du kan konfigurere Scener og Automasjoner.

Meldingssenter

Trykk for å se enhetsvarsler og systemmeldinger.

Energi

Trykk for å administrere og overvåke forbruket og bruken av energi fra de forskjellige kildene som er tilgjengelige i hjemmet ditt.

Innstillinger

Konto

Tariff

Etasjer og rom

Enheter

Varsler

Hjemmeadministrasjon

Startskjerm

Support

Om

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.