2508_Wiser_KNX

Innmatingstariff

Hvis du bruker eller selger energi fra solcellepaneler, kan du bruke funksjonen Innmatingstariff til å spore hvor mye penger du sparer ved å mate energi inn i strømnettet og ved å bruke din egen strøm som er produsert av solcellepaneler.

Konfigurer innmatingstariffen på følgende måte:

  1. Først må du konfigurere Energi tatt av strømnettet fra husparameteren i energiprogramtillegget for kontrolleren:
    I nettleseren logger du inn på kontroller > energiprogramtillegg Objekter-fanen for nettinnstillingene (Strømnett).

  2. I mobilappen konfigurerer du salgsmengden for elektrisitet:
    Klikk på > Tariff > Innmatingstakst > oppgi Innmatingshastighet > klikk på Lagre.

Når du er ferdig med å konfigurere innmatingstariffen, vil du se Mine besparelser i avsnittet Energikostnader ( > Innsikter > iMin årlige faktura).


Mine besparelser er summen av følgende elementer:

  • Produksjon solgt = det du tjener på salg av energi.

  • Produksjon brukt = energikostnader hvis du kjøper energi i stedet for egen produksjon (beregnet i henhold til tariffen).


Hvis du klikker på Mine besparelser, kan du se historikken for besparelser og inntjening med detaljert informasjon om Produksjon solgt og Produksjon brukt for den valgte perioden.


Nederst på skjermen ser du Produksjon som brukes av utstyret. Der har du alt energiutstyr som brukte energi fra produksjonen din sortert fra høyeste forbruk til laveste forbruk. Tallet viser prosenten av den totale produksjonen som brukes av utstyret i den valgte perioden.


Du kan velge en kolonne fra diagrammet for å se
Mine besparelser
,
Produksjon solgt,
Produksjon brukt og
Produksjon brukt av utstyr
for den nøyaktige perioden (dag/måned/år).


Klikk på Produksjon solgt og Produksjon brukt for å sortere inntjeningshistorikken.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.