2508_Wiser_KNX

Energi feilsøking

Beskrivelse

Korrigerende tiltak

Energi-fanen vises ikke i appen.

Kontroller at du overvåker strømnettet og minst én last til. Disse to enhetene må konfigureres korrekt med alle nødvendige KNX-objekter.

Hvis Energi-fanen fortsatt ikke vises, gå til Innstillinger > Hjemmeadministrasjon, velg ditt Hjem > trykk på Hjemmeadresse > rediger adressen. Trykk på målikonet nederst til høyre på kartet for å få en nøyaktig plassering, og lagre endringene.

I feltet Live visning, viser nettet levering av strøm i stedet for mottak, eller omvendt.

Gå til Energi-plugin og rediger nettutstyret. Bytt attributtet Reverser retning.

I Live-visning viser batteriet lading i stedet for utlading, eller omvendt.

Gå til Energi-plugin og rediger batteriutstyret. Bytt attributtet Reverser retning.

I Historikk visningen viser nettet lavere Strømforbruk og høyere Produksjon solgt enn forventet, eller omvendt.

Gå til Energi-plugin og rediger nettutstyret. Bytt om objektene i inndatafeltene: Energi tatt og Produsert av energi.

I Historikk visning, viser batteriet lavere Batteri brukt (utsluppet) og høyere Batteri (ladet) enn forventet, eller omvendt.

Gå til Energi-plugin og rediger batteriutstyret. Bytt om objektene i inndatafeltene:Energi tattogEnergi produsert.

I visningen Live mangler strømnettet, batteriet eller solcellepanelet.

  1. Start mobilappen på nytt.

  2. Gå til Energi-plugin og sjekk at et rom ble tilordnet til det manglende utstyret.

I Historikk visning på Lastforbruk-fanen mangler det et apparat som bruker energi.

Et rom er ikke tilordnet til apparatet i Energi-plugin.
→ Gå til plugin og sjekk at et rom ble tilordnet til apparatet.

Det har kanskje ikke gått lang nok tid til at apparatet kunne måle en margin i forbruket.
→ Vent og sjekk forbruket for apparatet senere.

MERK: De seks apparatene med høyest forbruk vises for en gitt periode. De andre apparatene aggregeres som Andre.

I Live-visningen oppdateres strømmen med en betydelig forsinkelse.
I Historikk-visningen mangler energidata i noen timer, fulgt av en betydelig energitopp.

Det kan forekomme hyppig rapportering av KNX-objekter, og kontrolleren kan ikke behandle dem i tide.
→ se Optimalisering av oppdatering av energidata.

Innebygd app for inverteren viser litt forskjellige verdier for strøm eller energi sammenlignet med mobilappen.

Gå til Energi-plugin og rediger strømnettutstyret. Sjekk at attributtet Selvforbruk er angitt.
Dette skyldes flere faktorer slik som hyppighet av dataoppdateringer (f.eks. mye lavere i Solax-omformer), en annen måte å beregne lastforbruk på osv.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.