2508_Wiser_KNX

Utstyrsredigering

Tabellen nedenfor gir beskrivelser for hvert av inndatafeltene i redigeringsskjemaet:

Tittel

Navn på utstyret:
For eksempel Min varmtvannsbereder.

Utstyrstype

Enhetstype:
Strømnett, solcellepanel, batteri eller et elektrisk apparat.

Eget forbruk

Hvis solcellepaneler eller batterier er installert i huset, må du oppgi denne parameteren hvis utstyret er et batteri eller et rutenett.

Motsatt retning

Parameteren reverserer strømflyten for et batteri eller for strømnettet.

  • Hvis batteriet indikerer lading og faktisk lader ut (eller omvendt), må du bytte om dette attributtet.

  • Hvis strømnettet viser at strømmen leveres fra huset til nettet, men strømmen faktisk leveres fra nettet til huset (eller omvendt), må du bytte om dette attributtet.

Strømgrense

Alarmterskel for aktiv strøm

Enhet = W (watt)

Aktiv strøm

Faktisk forbrukt eller levert strøm.

Den må tilordnes for alle utstyrstyper:
Strømnettet, solcellepaneler, et batteri og elektriske apparater.

Enhet = W (watt) eller kW

Energi tatt

Total kumulativ aktiv energi som forbrukes av utstyret.

Det må tilordnes til alle typer energiforbrukende utstyr: Strømnett, batterier og elektriske apparater.

Energi produsert

Total kumulativ aktiv energi levert av utstyret.

Den må tilordnes for alle utstyrstyper som kan levere energi:
Strømnettet, solcellepaneler og et batteri.

Enhetsstatus

Tilleggsutstyr.

Det kartlegger KNX-objektstatusregisteret for utstyret.
Statusen vises i programtillegget:
1 = ok / 0 = svikt.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.