2508_Wiser_KNX

Legg til handlinger – deretter

Velg én eller flere handlinger for automasjonen. Vi anbefaler å definere opptil 20.

Du kan også stille inn forsinkelser mellom dem.


Det finnes fire typer handlinger:

  • Kjører enheten

  • Legg til en forsinkelse

  • Stemning

  • Send varsel


I automasjonsoppretteren trykker du på Deretter fane > Legg til handling > Velg:

  • Kjør enheten > Velg enheten din > Trykk på Still inn forsinkelse > Velg tidspunktet for forsinkelsen > Trykk på Lagre > Trykk på Still inn.

  • Legg til forsinkelse: På kontrollskjermen trykker du på Still inn forsinkelse > Definer forsinkelse (mm:ss) > Trykk på Lagre.

  • Stemning > Velg fra listen med stemninger > Trykk på Utført.

  • Send varsel > Trykk på Varsle meg. (Du vil motta et varsel når automasjonen utløses.)

    MERK: Du må først aktivere mottak av Varsler ( > Varsler > Sveip-veksle Aktiver varsler for å aktivere varsler).


Gå tilbake til hovedskjermen for automasjonsoppretteren.

MERK: I en fremtidig versjon av appen vil du kunne sende spesifikke trykkvarsler lenket til automasjonen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.