2508_Wiser_KNX

Vanlige brukerscener

Disse scenene kan vanligvis forekomme i faktiske installasjoner (listen er ikke fullstendig):

Scene

Handling

1. Bruker ønsker å slutte å overvåke et husholdningsapparat (f.eks. en vaskemaskin) og ønsker å fjerne det fra historikken.

Installatør sletter det aktuelle utstyret i Energi-plugin. På denne måten blir historikkdata slettet for godt. 

2. Bruker ønsker å slutte å overvåke et husholdningsapparat (f.eks. en vaskemaskin), men vil beholde historikken.

Installatør sletter strømmen og energien - KNX-objektene for det aktuelle utstyret.

3. En bruker bestemmer seg for å erstatte overvåking av et husholdningsapparat (f.eks. vaskemaskin) med en annen (f.eks. tørketrommel) ved bruk av samme energimåler (f.eks. smartkontakt). 

En installatør kobler fra det overvåkede husholdningsapparatet fysisk og kobler til det andre husholdningsapparatet. Deretter oppretter installatøren nytt Energiforbrukerutstyr og kartlegger de aktuelle KNX-objektene til dem.

Hvis en bruker ønsker å beholde historikken til det nylig overvåkede husholdningsapparatet, følg scenario 2; ellers følg scenario 1.

4. Energimåler som er knyttet til overvåket utstyr er ødelagt og må skiftes ut.

Installatør skifter ut den skadde energimåleren og kjører i gang en reservemåler på kontrolleren.

I programtillegget Energi tilordner installatøren KNX-objekter for den nye energimåleren til det overvåkede utstyret.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.