2508_Wiser_KNX

Samlet utstyr

Du kan kombinere individuelle husholdningsapparater eller -enheter i ett samlet utstyr. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker overvåke det totale energiforbruket for belysning. Hvis flere familier bor i huset, kan du bruke dette verktøyet til å bestemme hvor mye strøm hver av dem forbruker.

Samlet utstyr vises i utstyrslisten nederst på skjermen i Energi-plugin. Du kan også se det i appen som en annen last.


Du oppretter samlet utstyr på følgende måte:

  1. Åpne Energi-plugin for kontrolleren i nettleseren din.
  2. Klikk på + nederst til høyre på skjermen > klikk på Legg til samlet utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt samlet utstyr åpnes.

  3. Fyll ut skjemaet på følgende måte:

    Generelt

    Objekter

    Tittel: Navn på utstyret.

    Obligatorisk

    Valgfritt

    Utstyrstype: Velg enhetstype.

    Aktiv strøm: Faktisk forbrukt eller levert strøm. Enhet = W (watt) eller kW.

    Velg alle strømgruppeadresser for det samlede utstyret.

    Enhetsstatus: Det kartlegger KNX-objektstatusregisteret for utstyret. Statusen vises i plugin:

    1 = ok/0 = feil.

    Velg alle statusgruppeadresser for det samlede utstyret.

    Rom: Velg rom.

    Energi tatt: Total kumulativ aktiv energi som forbrukes av utstyret.

    Velg alle energi gruppeadresser for det samlede utstyret.

    MERK: Fyll inn samme antall gruppeadresser i feltene Aktiv strøm og Energi tatt. Maksimumsgrense: 10 gruppeadresser per felt.

    Adresse for virtuelt utstyr = representerer samlet de enkelte samlede adressene fra Objekt-fanen slik at du kan se dem alle som én utstyrsdel i Energi-plugin og appen. Fyll inn bare ett element i hver boks.
  4. Klikk på Lagre.

Samlet utstyr vises som et element i utstyrslisten i Energi-plugin. Kartlagt Samlet utstyr er tilgjengelig i (ny fane) nederst til høyre i mobilappen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.