2508_Wiser_KNX

Innlogging

For å begynne å bruke Wiser KNX-app følg disse trinnene for å logge inn:

  1. Start appen på mobilen. Startskjermen vises.

  2. Trykk på Start.

  3. Skriv inn e-postadresse og passord på innloggingsskjermen..

  4. Trykk på Logg inn for å få tilgang til kontoen din.

Hvis du ikke allerede har en brukerkonto fra den forrige versjonen av appen, blir du oppfordret om å koble til kontrolleren etter at du har logget inn. For detaljerte instruksjoner, se Paring av kontroller.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.