2508_Wiser_KNX

Samtykker

Typer samtykker

I mobilappen finnes det to typer samtykke:

  1. Samtykke til varsler: Hver bruker kan stille inn dette samtykket individuelt.

  2. Samtykke til vær: Spesifikt for hver kontroller. Brukeren av kontrolleren kan gi samtykke til at kontrollerens plassering deles med den lokale, skybaserte værtjenesten. Det gjennomføres en konfigurering for den aktive kontrolleren (den som er valgt på startskjermen).

Første start

Når du logger inn i mobilappen for første gang, må du behandle ditt samtykke. Varsler og værforhold fungerer på samme måte. Når du blir bedt om det, kan du svare på følgende måte:

Godta

Samtykkestatusen endres til Innvilget.

Varsler: Du vil motta trykkvarsler via tjenesten OneSignal.

Vær: Værvarselinformasjonen basert på din plassering vises på startskjermen.

Avslå

Samtykkestatusen endres til Avslått.

Varsler: Du vil ikke motta trykkvarsler.

Vær: Værvarseldata basert på din plassering vil ikke være tilgjengelig.

Lukk

Samtykkestatusen forblir Avslått.

Samtykket vil være i ventestatus og vises igjen ved neste oppstart.

MERK: Du kan bare administrere samtykker for den aktive kontrolleren i mobilappen hvis du har flere kontrollere. Endringer i samtykke eller spørsmål om godkjenning ved innlogging i mobilappen gjelder bare for den aktive kontrolleren.

Samtykkeinnstillinger

Hvis du vil endre innstillingene for samtykke, følger du disse trinnene:

  1. Gå til Innstillinger > Konto > Samtykker.

  2. Velg tjenesten du vil stille inn samtykke for, og gjør de ønskede endringene.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.