2508_Wiser_KNX

Legg til periode – Når

Velg en periode når betingelsene gjelder. Hvis det ikke er valgt en periode, gjelder betingelsen hver dag.

For eksempel:

Hvis du ønsker at en bevegelsessensor skal utløse en handling, men BARE på ukedager når du er ute av huset, må du definere denne perioden i Når.


Det finnes fire typer perioder:

  1. Hele dagen: 24 timer.

  2. Dagtid:

    • Fra soloppgang til solnedgang.

    • Det er mulig å velge en periode før eller etter soloppgang/solnedgang starter (opp til 12 timer).

  3. Nattid:

    • Fra solnedgang til soloppgang.

    • Det er mulig å velge en periode før eller etter solnedgang/soloppgang (opp til 12 timer).

  4. Tilpasset: Definer en periode – start- og sluttidspunkt.


I automasjonsoppretteren trykker du på Når > Legg til periode > Periode > velg et starttidspunkt og repetisjonsperiode (dager i uken) > trykk på Neste.

Gå tilbake til hovedskjermen for automasjonsoppretteren.


MERK: Du kan legge til forskjellige perioder i samme automasjon.


I neste trinn velger du handlingen som fungerer best for automasjonen din.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.