2508_Wiser_KNX

Batteri

Batteriet er et energilager som oppbevarer energi for senere bruk. Det er vanligvis koblet direkte til en vekselretter. Omformeren administrerer regimet og leverer energidata.


Omformeren som leverer energidataene, må kobles til kontrolleren, kjøres i gang, og følgende KNX-objekter må leveres:

  • Aktiv strøm: Dette er den faktiske strømmen som er ladet eller utladet fra batteriet.
    Tilordne denne KNX-objekt-enhetenmedWellerkW.

  • Aktiv energi ladet til batteriet: Det er den totale kumulative energien som er ladet til batteriet.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med Wh.

  • Aktiv energi ladet ut fra batteriet: Dette er den totale kumulative energien som er ladet ut fra batteriet.
    Tilordne dette KNX-objektet enhet med Wh.

  • Ladestatus: Det er det faktiske batteriladenivået i prosent.
    Tilordne dette KNX-objektet type med skala (05.001 1 byte heltall).

MERK: Hvis du bruker en solcelle-omformer til å generere dataene, se Støttede solcellevekselrettere.

Hvis KNX-objekter er tilgjengelige, kan du tilordne dem i Energi-plugin på følgende måte:

  1. Åpne Energi-plugin for kontrolleren i nettleseren din.

  2. Klikk på + nedre høyre hjørne av skjermen > klikk på Legg til utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt utstyr åpnes.

  3. Fyll ut fanen Generelt i for skjemaet på følgende måte:

    Tittel

    Et hvilket som helst navn

    Strømgrense (W)

    Alarmterskel (sammenlignes med aktiv strøm).

    0 = Alarmen er ikke stilt inn.

    Eget forbruk

    Attributtet må kontrolleres.

    Motsatt retning

    La attributtet være umerket.

    MERK: Ikke hak av Omvendt retning. Du finner det senere i mobil appen hvis ladingen og utladingen er korrekt. Hvis ikke, går du tilbake til denne attributten og kontrollerer den.
  4. Klikk på Objekter-fanen og fyll inn på følgende måte:

    Kostal inverter eksempel

    Aktiv strøm

    Aktiv strøm.

    Hentet strøm (kreves for forbruksberegninger)

    Belastet aktiv energi.

    Produsert strøm (kreves for forbruksberegninger)

    Aktiv energi utladet.

    Enhetsstatus

    Valgfritt (statusen vil bli vist i plugin).

    1 = OK / 0 = feil

    Ladestatus (05.001 (skala, 1-byte heltall))

    Batterinivå i %.

  5. Klikk på Lagre.


    Batteriet (Energy Storage System) vises i utstyrslisten.

  6. Kryss av Energy Storage System (avkrysningsboksen til venstre) > klikk på nederst til venstre > klikk på Legg til valgt til rom > Velg hvilket/hvilke rom du vil at batteriet skal legges til.

    MERK: Rommene må allerede være opprettet i Touch Config.
  7. Klikk på Legg til.

Kartlagt batteristrøm og energi er tilgjengelig i (ny fane) nederst til høyre i mobilprogrammet.


Trykk på i appen og kontroller om batteriet overvåkes korrekt:

  • Strømverdiene i Live-visningen skal vises med én gang.

  • Du må vente på datahistorikken og la systemet generere nok data å vise i appen.

MERK: Etter hver oppdatering av konfigurasjonen i Energi-plugin, er det alltid nødvendig å lukke appen helt og åpne den igjen for å se den siste oppdateringen. Hvis dataene ikke vises på riktig måte, se Energi feilsøking.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.