2508_Wiser_KNX

Værpanel

Du aktiverer Værpanel på det siste trinnet i registreringsprosessen (Opprett brukerkonto) eller i Innstillinger.

Værpanelet viser værdata for adressen du oppgir i avsnittet Hjemmeadministrasjon (Hjemmeadministrasjon).

Følg disse trinnene for å vise værinformasjonen på startskjermen:

  1. Trykk på > Startskjerm > Værpanel > aktiver Vis værpanel.

    MERK: Hvis du logger ut av appen, blir denne brukerinnstillingen slettet. Når du logger inn igjen, må du aktivere Vis værpanel-funksjonen på nytt.
  2. Trykk på Temperaturenheter og velg °C eller °F.

  3. Hvis du aktiverer Bruk værtjeneste på nettet, vil du bli bedt om å gi samtykke til å dele enhetens plassering. Samtykket du gir, er en forutsetning for at denne tjenesten skal fungere.

    MERK: Værtjenesten på nettet er en tredjepartstjeneste som gir værmeldinger basert på plasseringen du har oppgitt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stiller inn samtykke, se kapitlet Samtykker.

  4. Hvis du har en værstasjon (eller mer enn én) i KNX-installasjonen din lenket til et miniprogram i Touch-visualiseringen, kan du velge den her. Aktiver Bruk informasjon fra værstasjon og velg værstasjon.


MERK: Aktiver værinformasjon fra værstasjonen i installasjonen, og programmet erstatter dataene fra en værtjenesteleverandør på internett med dataene som leveres av værstasjonen din.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.