2508_Wiser_KNX

Tilordning av energidata til energigrupper

Straks programtillegget Energi er installert på kontrolleren, må energidataene tilordnes energigruppene for å synliggjøre dem i mobilappen.
Se mer i Installasjon/oppdatering av et programtillegg for energi.

Sikkerhetskopier systemet etter konfigurering av alle nødvendige utstyrselementer. 

Sikkerhetskopier etter hver oppdatering av energikonfigurasjonen.


Følgende bilde viser energistrømmen i hjemmet ditt:


Viktig:

Avsnittet Energi vil bare vises i appen når du har konfigurert minst STRØMNETTET og minst én ekstra last i programtillegget Energi.

En avsnitt med navnet Energi opprettes i kontrolleren på fanen Trendlogger for hvert energiutstyr der trendlogger lagres automatisk. Data lastes inn på nytt fra disse loggene ved et eventuelt internettbrudd. Hvis internettbruddet imidlertid varer lenger enn 12 timer, kan ikke dataene lastes inn på nytt og vil gå tapt. Trendlogger i kontrolleren er skrivebeskyttet og kan ikke slettes av brukeren.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.