2508_Wiser_KNX

Krav til et Wiser KNX system

For å bruke appen trenger du minst følgende enheter og betingelser:

Komponent

Krav

Merknader

Wiser for KNX-kontroller (LSS100100)

  • Hardware-versjon nyere enn 2.0

  • Firmware - 3.0.0 eller nyere

Wiser for KNX-kontrolleren behandler visualiseringen av KNX- og ZigBee-enhetene i installasjonen og muliggjør kommunikasjon med Wiser KNX-appen.

KNX-prosjekt og en løpende installasjon

Alle KNX-enheter installeres og konfigureres via ETS-appen eller Schneiders eConfigure.

Dette må gjøres av en kvalifisert systemintegrator eller elektriker.

Internettilgang for kontrolleren

For å bruke Wiser KNX-app må Wiser for KNX-kontrolleren kobles til internett via en ruter.

 

Støttede enheter

For mer informasjon, les .

 

Smarttelefon

  • iOS versjon 15.1 og høyere

  • Android versjon 13 og høyere

Appen støtter portrettmodus på smarttelefoner og både portrettmodus og landskapsmodus med automatisk rotasjon på nettbrett.

Wiser KNX-app

For mer informasjon, les .

 

En gyldig e-postadresse

For å konfigurere Wiser KNX-appen, registrer en konto hos Schneider Electric med en gyldig e-postadresse.

Hvis du allerede har en eksisterende konto (fra forrige Wiser for KNX-app), bruker du den for den nye Wiser KNX-appen.

Korrekt navngiving av objekter

For å sikre riktig funksjon med appen må alle objekter ha gyldige og klart definerte navn.

Objektnavn må ikke inneholde ugyldige tegn, for eksempel erstatningssymbolet .

Cloud Connector-plugin

Må være installert og aktivert i nyeste versjon.

Aktiver automatiske oppdateringer for å sikre at den alltid er oppdatert.

Valgfrie plugin-moduler

Automasjoner-plugin

Energi-plugin

Disse plugin-modulene forbedrer appens funksjoner og anbefales for utvidet funksjonalitet.

Aktiver automatiske oppdateringer for å sikre at plugin-modulene holdes oppdatert.


Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.