2508_Wiser_KNX

Konfigurering av widget

For å kontrollere enheten via appen må du konfigurere widgetene i Touch-plugin på riktig måte. De følgende avsnittene beskriver hvilken widget som skal brukes for den nødvendige funksjonen, og hvilke obligatoriske parametere og gruppeobjekter du må konfigurere.

Funksjon

Widget

Belysning

Lysbryter

Dimmer

Dali

RGB

RGBW

Persienner

Markiser

Vertikale persienner med lameller

Horisontale persienner med lameller

Klima

Generell bryter

AC-bryter

Termostat + modus + vifte

Termostat VDC

Elektrisk gulvvarme

Energi

Stikkontakt

EVlink Pro AC: Denne widgeten er konfigurert via Energi-plugin, ikke i Touch-konfigurasjonen.

Sikkerhet

Generell alarm

Røykvarsler

Gassalarm

Alarm for vannlekkasje

Multisensor

Værstasjon

Sikkerhet

Dørsensor

Vindussensor

Bevegelsessensor

Smartlås

Scener

Scener

Innhold

Innhold widget

Informasjon

Info-widget

MERK: Hvis du legger til ny widget som du vil styre fra appen, bruker du filteret App-kompatibel slik at du bare ser widgets som er kompatible med appen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.