2508_Wiser_KNX

Legg til betingelser - hvis

Legg til en betingelse som utløser automasjonen.


Det finnes tre typer betingelser:

Endring av enhetsstatus eller handling

Eksempler:

  • Hvis det registreres bevegelse

  • Hvis lyset i stuen er slått på

Spesifikk tid på dagen

Hvis du vil definere et bestemt tidspunkt for når handlingene skal utføres.


MERK: Automasjoner basert på solnedgang og soloppgang bruker stedsdata fra kontrolleren. Det kan foreligge en liten tidsforskjell mellom tidene for soloppgang og solnedgang som vises i appen (ettersom de tas ved hjelp av forskjellige algoritmer fra internettleverandøren).

Soloppgang

  • Hvis soloppgangen starter.

  • Det er mulig å velge en periode før eller etter soloppgangen starter (opp til 12 timer).

Solnedgang

  • Hvis solnedgangen starter.

  • Det er mulig å velge en periode før eller etter solnedgangen starter (opp til 12 timer).

Tilpasset

Definer det spesifikke klokkeslettet (tt:mm) og velg ukedager.

Værendringer

Du kan definere en værtype som utløser.

Endring av energienhetens verdi

Avhengig av enheten, kan du velge forskjellige utløsere.

Aktuell strøm

  • Importert momentan strøm

  • Eksportert momentan strøm

Se mer her: Tilordning av energidata til energigrupper.

Batteri brukt

  • Mer enn

  • Nøyaktig

  • Mindre enn


Du stiller inn Hvis-betingelse for å starte automasjonen på følgende måte:

  1. I automasjonsoppretteren trykker du på Hvis > trykk på Legg til betingelse og velg utløseren for å aktivere automasjonen:

    • Endring av enhetsstatus > velg enhet og konfigurer status > trykk på Konfigurer.

    • Bestemt tidspunkt på dagen > velg starttidspunkt og repetisjonsperiode > trykk på Neste.

    Gå tilbake til hovedskjermen for automasjonsoppretteren.

  2. Velg betingelsene som realiserer automasjonen:

    • Bare hvis ALLE betingelser er oppfylt: Hak av Alle betingelser.

    • Hvis NOEN som helst betingelse er oppfylt: Hak av En hvilken som helst betingelse.

    MERK: Du kan legge til flere betingelser. Vi anbefaler opptil 20.

  3. I neste trinn velger du en periode når betingelsene gjelder.


MERK: I en fremtidig utgave vil du kunne stille inn betingelser basert på vær (temperatur, luftfuktighet, vindhastighet osv.)

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.