2508_Wiser_KNX

El-kjøretøyer

Mobil app støtter Schneiders EVlink Pro AC-ladere og Lad nå-funksjonen (tidsplanlegging støttes ikke for øyeblikket). For å konfigurere den, må du tilordne EVlink Pro AC-laderen som et husholdningsapparat i Energy plugin.

Laderen må kobles til kontrolleren, kjøres i gang og de relevante KNX-objektene må være tilgjengelige.

Når nødvendige KNX-objekter er tilgjengelige, kan du tilordne dem i Energi plugin på følgende måte:

  1. Koble til kontrolleren i nettleseren, og åpne Energi plugin.

  2. Klikk på + nedre høyre hjørne av skjermen > klikk på Legg til utstyr. Skjemaet for oppretting av nytt utstyr åpnes.

  3. Fyll ut fanen Generelt i for skjemaet på følgende måte:

    Tittel

    Et hvilket som helst navn.

    Strømgrense (A)

    Alarmterskel (sammenlignes med strøm)

    0 = Alarmen er ikke stilt inn.

    Motsatt retning

    La attributtet være umerket.

  4. Klikk på Objekter-fanen og fyll den ut:

    Status (laderregister)

    Status for laderen

    Nominell verdi for lading (laderregister)

    Ladehastighet (A)

    **Ladestart

    Start lading (s)

    Heltall uten fortegn på 4 byte

    **Ladestopp

    Slutt på lading (s)

    Heltall uten fortegn på 4 byte

    Strøm (laderregister)

    Ladereffekt (kW)

    Energi (laderregister)

    Den kumulative mengden elektrisk energi som er forbrukt av laderen siden installasjon av appen / drift av laderen (kWh)

    **Forbrukt ved siste lading

    Energien som ble brukt under siste lading (kWh)

    Flyttall på 4 byte

    **Transaksjonstid

    Ladetid(er)

    Heltall uten fortegn på 4 byte

    Fjernkommando (laderregister)

    Kontrollkommandoer for laderen (start, stopp, pause)

    **Enhetsstatus

    Laderens kommunikasjonsstatus med kontrolleren (1/0)


    MERK:
    • Elementer merket som Laderregister er hentet fra laderen via Modbus-protokoll (se Støttede ladere for el-biler).

    • **: Du må opprette disse objektene i kontrolleren, fortrinnsvis som virtuelle objekter.
      Av praktiske årsaker gir du samme navn til objektene som ble opprettet i kontrolleren, so i tabellen over, slik at det ikke finnes tvil under kartleggingen.


  5. Klikk på Lagre.


    Apparatet vises som et element i utstyrslisten.

  6. Hak av for apparatet (avkrysningsboks til venstre) > klikk på nederst til venstre > klikk på Legg til valgt til rom > velg hvilket rom / hvilke rom du vil at strømnettet skal legges til.

    MERK:
    Rommene må allerede være opprettet i Touch Config.
  7. Klikk på Legg til.

Kartlagt enhetssttrøm og -energi er tilgjengelig i (ny fane) nederst til høyre i mobil app.


Trykk på i appen og sjekk om apparatet overvåkes på riktig måte:

  • Verdiene i Live-visningen skal vises med én gang.

  • Du må vente på datahistorikken og la systemet generere nok data å vise i appen.

MERK:
Etter hver oppdatering av konfigurasjonen i Energi plugin, er det alltid nødvendig å lukke appen helt og åpne den igjen for å se den siste oppdateringen. Hvis dataene ikke vises på riktig måte, se Energi feilsøking.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.