2508_Wiser_KNX

Aktiver Cloud Kontakt og KNX IoT 3rd Party API

Cloud connector

Klikk på Cloud connector-feltet til kontrolleren for å åpne Cloud connector. Aktiver deretter Cloud connector for skykommunikasjon.

Cloud connector-feltet på startsiden vil vise status til plugin-modulen:

Tilkoblet

Kobler til

Kan ikke koble til

Deaktivert


KNX IoT 3rd Party API

Deretter åpner du KNX IoT 3rd Party API-plugin, går til Innstillinger-fanen og aktiverer følgende alternativer:

  • Aktiver API for sky

  • Aktiver API for lokalt nettverk (valgfritt)

  • Send data fra eksterne apper (f.eks. Energi-plugin

KNX IoT 3rd Party API-feltet på startsiden vil indikere plugin-modulens status med fargen øverst til venstre i feltet:

  • Mørkegrå symboler for skyen eller nettverket: Ekstern eller lokal tilgang til KNX IoT 3rd Party API er aktivert.

  • Lysegrå symboler for skyen eller nettverket: Ekstern eller lokal tilgang til KNX IoT 3rd Party API er deaktivert.

I TRAFIKKLYS-fanen kan du se gjeldende helsestatus for enheten fra et ytelsesperspektiv. Indikatorene vises i prosent av den maksimale lasten for å sikre at enheten din reagerer effektivt på alle andre mulige hendelser. Hold musemarkøren over en indikator for å se detaljert betydning.

Du kan se kontrollerens laststatus fra startsiden ved å se fargen på punktet øverst til venstre i API-feltet:

  • En last på en indikator under 50 % er flott.

  • Hva som helst under 80 % vurderes som OK. Selv om lasten er høy, er det ikke behov for inngrep.

  • Verdier over 80 % viser at kontrolleren er på grensen til optimal ytelse, og du bør iverksette anbefalt tiltak.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.