2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

KONTROLLER

Innstillinger

Generelt

Objekter

Obligatoriske felt

Valgfrie felt

Obligatoriske felt

Valgfrie felt

Overskrift

Type utstyr

Type lader

Rom

Strømgrense (A)

Reverser retning

Status

Forbrukt ved siste lading

Fjernkommando

Energi

Strøm

EV-status

Settpunkt for lading

Ladestart

Ladestopp

Transaksjonstid

Enhetsstatus

Viktige ladeinstruksjoner

  1. Start lading: Når ladingen starter, har du to alternativer:

    • Pause: Du kan stoppe ladingen midlertidig.

    • Stopp: Alternativt kan du stoppe den.

  2. Lading satt på pause: Hvis du velger å sette ladingen på pause:

    • Du kan gjenoppta ladingen senere.

    • Under pausen kan du ikke koble bilen fra laderen (kabelpluggen forblir låst i ladekontakten).

  3. Stoppet lading: Hvis du vil stoppe ladingen:

    • Du må koble fra og deretter koble til bilen igjen før du starter ladingen på nytt.

MERK: Når ladingen er ferdig, kan det ta opptil 15 minutter å synkronisere informasjon og tilbakestille appladetelleren. Hvis du starter ladingen på nytt, vil telleren sannsynligvis bruke verdier fra forrige økt som et startpunkt. Telleren vil vise faktiske verdier når ladenivået overstiger verdiene fra forrige økt.

Status for laderen

Betydning

EVlink Pro AC / Tilgjengelig

EV er koblet fra.

EVlink Pro AC / Laster

EV er koblet inn, men ladingen har ikke startet.

EVlink Pro AC / Lader

EV lader.

EVlink Pro AC / midlertidig stoppet av EV

Midlertidig stoppet av EV.

EVlink Pro AC / Midlertidig stoppet av bruker

Midlertidig stoppet av brukeren eller EV-laderen.

EVlink Pro AC / Avslutter

Ladingen har blitt stoppet og EV-en er fortsatt koblet inn.

EVlink Pro AC / Feil

Det er oppdaget en feil.


Widget

Widget er satt opp via programtillegget Energi, ikke Touch-konfigurasjonen. Se El-kjøretøyer.

EVlink Pro AC


MOBIL APP

App widget


Kontrollskjerm

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.