2508_Wiser_KNX

Energigrupper

I et bolighus finnes det forskjellige energikilder og -apparater:

  • Strømnett

Strømnettet er inngangspunktet til den offentlige strømdistribusjonen til huset. Huset forbruker energi fra strømnettet, men det kan også levere elektrisk energi til nettet hvis det er installert et solcellesystem.


  • Solcellepaneler

Det er en solcelle energikilde. En vekselretter må kobles til solcellepanelene for å konvertere den genererte energien og sende den til huset. Vekselretteren gir også informasjon om mengden energi som genereres av panelene.


  • Batteri

Batterilagring lagrer solenergi for senere bruk. Den er vanligvis koblet til vekselretteren som styrer lading og utlading av batteriet, og sender informasjon om ladet og utladet energi.


  • Elektriske apparater

Et elektrisk apparat er en husholdningsenhet som bruker energi for å utføre funksjonen sin, f.eks. en vaskemaskin eller en varmtvannsbereder.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.