2508_Wiser_KNX

Lägg till villkor – Om

Lägg till ett villkor som utlöser automationen.


Det finns tre typer av villkor:

Ändra enhetsstatus eller åtgärd

Exempel:

  • Om rörelse detekteras

  • Om vardagsrumsljuset tänds

Den specifika tiden på dagen

Om du vill ange en specifik tidpunkt när åtgärderna ska genomföras.


OBS: I automationer som baseras på solnedgång och soluppgång används positionsdata från styrenheten. Det kan finnas en liten tidsskillnad mellan de soluppgångs- och solnedgångstider som visas i appen (eftersom de tas med olika algoritmer från onlinetjänstleverantören).

Soluppgång

  • Om soluppgången börjar.

  • Det går att välja en period före eller efter att soluppgången börjar (upp till 12 timmar).

Solnedgång

  • Om solnedgången börjar.

  • Det går att välja en period före eller efter att solnedgången börjar (upp till 12 timmar).

Anpassad

Definiera specifik tid på dagen (tt:mm) och välj veckodagar.

Väderförändringar

Du kan definiera en vädertyp som utlösare.

Värdeförändring av energienhet

Beroende på vilken enhet du har kan du välja olika utlösare.

Aktuell effekt

  • Importerad momentan effekt

  • Exporterat momentan kraft

Läs mer här: Mappning av energidata till energigrupper.

Använt batteri

  • Mer än

  • Exakt

  • Mindre än


Ange villkoret Om för att starta automatiseringen enligt följande:

  1. I automationsverktyget trycker du på Om > trycker på Lägg till villkor och väljer utlösaren för att aktivera automationen:

    • Ändra enhetsstatus > markera din enhet och ange dess status > tryck på Ange.

    • Specifik tid på dygnet > välj en starttid och upprepa perioden > tryck på Nästa.

    Du kommer sedan tillbaka till automationsverktygets huvudskärm.

  2. Ange under vilka villkor funktionen ska genomföras:

    • Endast om ALLA villkor är uppfyllda: Kryssa för Alla villkor.

    • Om vilket villkor som helst är uppfyllt: Kryssa för Vilket villkor som helst.

    OBS: Du kan lägga till flera villkor. Vi rekommenderar upp till 20.

  3. I nästa steg markerar du en period då villkoren gäller.


OBS: I en framtida version kan du ställa in villkor baserat på vädret (temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, etc.)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.