2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

En Modbus-profil är tillgänglig för den här modellen av en växelriktare: KOSTAL-Plenticore.json.

Följande register ska mappas till KNX-objekt från profilen (batteriregister ska endast mappas om ett batteri finns tillgängligt):

Modbus-register

Modbus-adress

Beteckning

Total aktiv effekt (effektmätare)

252

Elnät: Aktiv effekt

Total hemförbrukning elnät

112

Elnät: Aktiv energi som produceras av elnätet (energi som tas av huset)

Total energi växelströmssida till elnät

1064

Elnät: Aktiv energi som tas av elnätet (energi som produceras av huset)

Total likström (summan av alla solcellsinmatningar)

1066

Solpaneler: Aktiv effekt (alla slingor)

Total likström solenergi (summan av alla solcellsinmatningar)

1056

Solpaneler: Aktiv energi (alla slingor)

Verklig batteriladdnings-/urladdningseffekt

582

Batteri: Aktiv effekt

Total likströmsladdningsenergi (likströmssida till batteri)

1046

Batteri: Aktiv energi som laddas till batteri

Total likströmsurladdningsenergi (likströmssida från batteri)

1048

Batteri: Aktiv energi som urladdas från batteri

OBS: Denna profil har testats med växelriktaren KOSTAL Plenticore. När det gäller kompatibiliteten med andra modeller kontaktar du KOSTALs tekniska support.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.